DOCA0099ES-05

Cómo mantener los contactos principales

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

  1. Contacto fijo

  2. Contacto móvil

Los contactos principales del dispositivo:

  • Se montan en la cámara de corte.

  • Están formados por contactos fijos y contactos móviles.

Los contactos móviles cierran o abren el circuito eléctrico en condiciones normales (a corriente nominal In) o condiciones de fallo (sobrecarga y cortocircuito).

Factores de degradación

Los contactos principales pueden degradarse debido a los siguientes factores:

  • Operaciones de conmutación frecuentes a corriente nominal

  • Tensiones debidas a corrientes de cortocircuito altas

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico de los contactos principales puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Contra incendios

Lesiones graves o incluso la muerte

Disipación térmica debido a un contacto de alta resistencia

Degradación de la unidad de corte

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener los contactos principales del dispositivo en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo intermedio del usuario final

Comprobación del estado del interruptor automático.

Unidad de corte NIII_Z_1

Mantenimiento preventivo de fabricante

Medición de la resistencia de contacto de cada polo.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?