DOCA0099ES-05

Cómo mantener los sistemas de enclavamiento mecánico

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

Un sistema inversor de redes, ya sea manual o automático (ATS), mejora la continuidad del servicio de un sistema de distribución eléctrica.

El enclavamiento mecánico entre los dispositivos del sistema inversor de redes impide el cierre de dos dispositivos simultáneamente.

El uso del enclavamiento mecánico para los sistemas inversores de redes mediante cables o timonería es obligatorio en las aplicaciones de maniobra para transferencia automática (ATS, Automatic Transfer Switch).

El sistema de enclavamiento mecánico consta de las piezas siguientes en función del tipo de dispositivos MasterPacT MTZ:

  • Una placa de enclavamiento en el lateral de cada dispositivo MasterPacT MTZ.

  • Un juego de cables o timonería para conectar los dispositivos MasterPacT MTZ.

En la figura siguiente se muestra un sistema de enclavamiento mecánico mediante cable para inversor de redes entre dos dispositivos MasterPacT MTZ2:

Factores de degradación

El sistema de enclavamiento mecánico puede degradarse debido a los siguientes factores:

  • Entorno sucio o polvoriento

  • Vibraciones

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico del sistema de enclavamiento mecánico puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Sistema inversor de redes sin funcionamiento o con funcionamiento inapropiado

Lesiones graves o incluso la muerte

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener el sistema de enclavamiento mecánico en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

Funcionamiento de los sistemas de enclavamiento

Enclavamiento mecánico NII_Z_1

Mantenimiento preventivo de fabricante

Funcionamiento de enclavamiento mecánico mediante cable.

Póngase en contacto con el Representante de servicios Schneider Electric.

Funcionamiento de enclavamiento mecánico mediante varilla.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

Comentarios
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.