DOCA0099ES-05

Cómo mantener la MicroLogic X unidad de control

@TW: profiled topic used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Funciones

La unidad de control supervisa de forma continua la red eléctrica y genera órdenes de disparo cuando se detectan fallos eléctricos.

Los datos de cualificación de los componentes electrónicos suelen estar preparados para una vida útil de 10 años por los proveedores de los componentes, según el perfil de uso del dispositivo. La unidad de control puede funcionar durante más de 10 años, según las condiciones ambientales y de funcionamiento (por ejemplo, temperatura, humedad, vibraciones, impactos mecánicos, atmósfera corrosiva, etc.).

Schneider Electric recomienda que el Representante de servicios Schneider Electric sustituya la unidad de control MicroLogic X y los módulos ESM o M2C opcionales asociados cada 15 años. Cada vez que se sustituye la unidad de control MicroLogic X, el Representante de servicios Schneider Electric debe sustituir el conector configurador, el sensor de calibre y el sensor enchufable.

Política de actualización de firmware

@TechPub writer (07/2018): text in this block is copied from DOCA0155EN (Micrologic Trip and Control Units - Firmware History - Release Note) block “Firmware Upgrade Policy”. To update accordingly in future releases.

La unidad de control MicroLogic X es el componente principal de la unidad funcional inteligente (IMU).

La razón principal para actualizar el firmware de una unidad de control MicroLogic X es obtener las funciones de IMU más recientes. Si las características de IMU más recientes no son necesarias, no es obligatorio actualizar el firmware de la unidad de control MicroLogic X y los dispositivos Enerlin’X de la IMU.

Use la versión más reciente del software EcoStruxure Power Commission para actualizar el firmware de la unidad de control MicroLogic X o un dispositivo Enerlin’X de la IMU.

Después de actualizar el firmware de un dispositivo, Schneider Electric recomienda que actualice el firmware de los otros dispositivos de la IMU para mantener la coherencia y evitar las discrepancias entre dispositivos. Antes de continuar, compruebe la compatibilidad de los otros dispositivos con el nuevo firmware.

Para obtener más información sobre la política de actualización de firmware, consulte MicroLogic Trip Units and Control Units - Firmware History.

Factores de degradación

A continuación se indican los factores que pueden dar lugar a una degradación de la unidad de control y de los componentes electrónicos:

  • Descargas

  • Vibraciones

  • Humedad

  • Temperatura ambiente alta

  • Atmósfera corrosiva

Peligros potenciales

Un mantenimiento periódico de la unidad de control puede ayudar a evitar riesgos potenciales y las consecuencias que se indican en la tabla siguiente.

Peligro

Consecuencia

Lesiones personales

Daños materiales

Corriente de cortocircuito muy elevada y sin orden de disparo

Degradación de la unidad de corte

Acción preventiva

En la tabla siguiente se enumeran los procedimientos de mantenimiento preventivo que deben llevarse a cabo para mantener la unidad de control en buen estado.

Programa de mantenimiento

Acción preventiva

Procedimiento

Mantenimiento preventivo rutinario del usuario final

Comprobación del estado general del dispositivo.

Dispositivo NII_Z_1

Mantenimiento preventivo intermedio del usuario final

Comprobación de la protección contra sobrecorrientes.

Unidad de control NIII_Z_4

Mantenimiento preventivo de fabricante

Realización de un diagnóstico de envejecimiento para evaluar cuándo debe sustituirse la unidad de control MicroLogic X de forma preventiva.

Póngase en contacto con su representante de servicios Schneider Electric.

Para obtener más información consulte los Programas de mantenimiento preventivo.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?