Programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur
Définition
Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur peut être effectué par :
-
Personnel formé et qualifié d'un prestataire de services.
-
techniciens de maintenance Schneider Electric.
Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur inclut le programme de maintenance préventive de routine utilisateur.
Actions incluses dans le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur :
-
Inspection visuelle approfondie.
-
Contrôles du fonctionnement approfondis.
-
Entretien du système et des éléments (nettoyage, graissage).
-
Remplacement d'éléments (selon intervalles de temps ou nombre d'unités utilisées).
Le programme de maintenance préventive intermédiaire utilisateur doit être effectué tous les deux ans lorsque les conditions d'exploitation sont normales. Dans les autres cas, consultez les fréquences recommandées pour le programme de maintenance intermédiaire utilisateur.
Procédures
Les procédures de maintenance intermédiaire utilisateur sont décrites en détail dans MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IEC.
Partie |
Titre de la procédure |
Nom de la procédure |
---|---|---|
Mécanisme |
Vérifier le temps d'armement du motoréducteur MCH à 0,85 Un |
Mécanisme NIII_Z_1 |
Vérifier l’état général du mécanisme |
Mécanisme NIII_Z_2 |
|
Vérifier le nombre de manœuvres de l’appareil |
Mécanisme NIII_Z_3 |
|
Bloc de coupure (chambres de coupure + contacts) |
Vérifier l’état du bloc de coupure |
Bloc de coupure NIII_Z_1 |
Vérifier le montage des chambres de coupure et la propreté des filtres |
Bloc de coupure NIII_Z_2 |
|
Auxiliaires |
Vérifier le fonctionnement des contacts de signalisation (OF, PF) |
Auxiliaires NIII_Z_1 |
Vérifier le fonctionnement de la fermeture avec déclencheur voltmétrique de fermeture XF à 0,85 Un |
Auxiliaires NIII_Z_2 |
|
Vérifier le fonctionnement de l'ouverture avec déclencheur voltmétrique d'ouverture MX à 0,70 Un |
Auxiliaires NIII_Z_3 |
|
Vérifier le fonctionnement de la fermeture et de l'ouverture avec le déclencheur voltmétrique à manque de tension MN |
Auxiliaires NIII_Z_4 |
|
Vérifier la temporisation du déclencheur voltmétrique à manque de tension différé MNR |
Auxiliaires NIII_Z_5 |
|
Unité de contrôle |
Vérifier les microcontacts OF/SDE/PF/CH |
Unité de contrôle NIII_Z_1 |
Vérifier les contacts programmables M2C |
Unité de contrôle NIII_Z_2 |
|
Enregistrer les paramètres de protection, les rapports et les journaux d'événements avec le logiciel EcoStruxure Power Commission |
Unité de contrôle NIII_Z_3 |
|
Vérifier la protection contre la surintensité |
Unité de contrôle NIII_Z_4 |
|
Châssis |
Vérifier le fonctionnement des contacts de position CD, CT et CE et des contacts auxiliaires EF |
Châssis NIII_Z_1 |
Vérifier le fonctionnement des volets isolants |
Châssis NIII_Z_2 |
|
Nettoyer le châssis et vérifier qu'il est correctement graissé |
Châssis NIII_Z_3 |
|
Vérifier les pinces d'embrochage |
Châssis NIII_Z_4 |
|
Raccordements de puissance |
Vérifier le système de raccordement |
Raccordements de puissance NIII_Z_1 |
Outils
La réalisation des procédures du programme de maintenance requiert :
-
Boîte à outils standard avec outils et matériel d'électricien
-
Outils spécifiques indiqués dans les procédures de maintenance. Consultez la section MasterPacT MTZ avec unités de contrôle MicroLogic X - Procédures de maintenance utilisateur pour les appareils IEC.
Temps nécessaire
En plus du programme de maintenance utilisateur de routine, le temps moyen nécessaire au personnel de maintenance expérimenté, formé et qualifié pour effectuer ce programme de maintenance est le suivant :
-
45 minutes pour un appareil fixe avec tous les accessoires installés
-
1 heure pour un appareil débrochable avec tous les accessoires installés