DOCA0099ES-05

Influencia de la temperatura en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Temperatura ambiente fuera del panel de conmutación

La temperatura ambiente alrededor del panel de conmutación afecta a la temperatura del dispositivo, que a su vez se ve afectada por el porcentaje de carga.

Una variación importante de la temperatura (más de 30 °C [86 °F]) puede ocasionar tanto esfuerzos mecánicos (expansión térmica) como condensación. Ambos efectos pueden acelerar el envejecimiento.

Influencia

Representación

Consecuencias

Envejecimiento del aislamiento de plástico. Deterioro de las características mecánicas de las piezas de plástico (aislamiento, carcasa) en las que se incrementa la velocidad de deterioro debido al aumento de temperatura.

Cambio en el color

Rotura de las partes que puede ocasionar un fallo en las funciones.

  • Endurecimiento de la grasa.

  • Eliminación de la grasa en los clústeres de contacto de desconexión.

  • Cambio en el color y en la viscosidad.

  • Color caramelo en los clústeres.

  • No se puede utilizar el dispositivo.

  • Aumento de las fuerzas de montaje ejercidas sobre los clústeres.

Deterioro del barniz aislante en las bobinas.

Olor a quemado

Posible fallo en las bobinas (transformadores de corriente, bobinas de tensión MN, MX o XF, motorreductor MCH, restablecimiento remoto eléctrico RES).

Endurecimiento de las colas.

Visual

Pérdida de las etiquetas.

Deterioro de los componentes electrónicos.

Pantalla LCD modificada

  • Interrupción de la pantalla.

  • Disparo imprevisto o ausencia de disparo.

Deterioro de los dispositivos y SCR optoelectrónicos.

No identificable

Posible transmisión de órdenes erróneas.

Interrupción de la potencia de reserva de la batería.

No identificable

Indicación de la causa del disparo no indicada en la pantalla

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según la temperatura ambiente media anual Ta:

Temperatura ambiente media anual Ta

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

<25 °C (77 °F)

Condiciones de funcionamiento óptimas

Implemente el programa Intermedio.

Ninguna recomendación en particular

De 25 a 35 °C (de 77 a 95 °F)

Un aumento en la temperatura ambiente de 10 °C (50 °F) equivale a un aumento del 5 % en el porcentaje de carga.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Ninguna recomendación en particular

De 35 a 45 °C (de 95 a 113 °F)

Un aumento en la temperatura ambiente de 20 °C (68 °F) equivale a un aumento del 10 % en el porcentaje de carga.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Instale una ventilación de aire forzado en el panel de conmutación o un dispositivo de aire acondicionado en la sala eléctrica.

Ejemplo: Influencia de la temperatura ambiente en la vida útil de un dispositivo de 1000 A, con una carga del 80 %.

Temperatura ambiente media anual Ta

Vida útil típica del dispositivo (excluidos los componentes electrónicos)

25 °C (77 °F)

30 años

35 °C (95 °F)

27 años

45 °C (113 °F)

25 años

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?