DOCA0099ES-05

Influencia de la humedad relativa en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Humedad relativa

Influencia

Representación

Consecuencias

Corrosión de las superficies metálicas que se acelera cuando existe alguna partícula contaminante (por ejemplo, gas corrosivo, sal o cloro).

Aparición de:

  • óxido rojizo en hierro

  • óxido blanco en zinc

  • acumulación de restos azules en cobre

  • acumulación de restos negros en plata

  • Aumento de la fricción

  • Posible riesgo de rotura mecánica, que haría que los mecanismos dejaran de funcionar

  • Aumento de la resistencia de contacto (clústeres y contactos principales)

Deterioro de las cualidades dieléctricas de los plásticos.

Marcas blancas en la carcasa

Posible riesgo de reducción del aislamiento

Deterioro de los componentes eléctricos, especialmente los SMC y los componentes con revestimiento de plata.

Este fenómeno empeora por la presencia de gas corrosivo H2S (sulfuro de hidrógeno).

  • No visible

  • Aparición de dendritas en las placas electrónicas

Cortocircuito de los circuitos, que da como resultado una ausencia de funcionamiento de las funciones de protección, medición, señalización y comunicación de la unidad de control

Deterioro de los componentes electrónicos, especialmente de los circuitos de cobre no barnizados.

  • No visible

  • Erosión de los circuitos de cobre

  • Oxidación de los conectores de metal de los componentes y de las carcasas metálicas

  • Oxidación de los conectores de los circuitos integrados montados en soportes

  • Posible fallo debido a un cortocircuito o a un circuito abierto en los componentes electrónicos

  • Rotura de los conectores del componente a o largo de la carcasa

  • Contacto insuficiente con los soportes del circuito integrado

Degradación de los componentes optoelectrónicos

Posible fallo en la transmisión de datos

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según la humedad relativa:

Humedad relativa

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

≤70 %

Nivel de humedad relativa propio normalmente de zonas continentales y templadas. El nivel es generalmente inferior en los paneles de conmutación debido al aumento de la temperatura interna. A este nivel no se observa ningún deterioro importante.

Mantenimiento preventivo

Ninguna recomendación en particular

Del 70 % al 85 %

Nivel de humedad relativa propio normalmente de zonas cercanas al mar. Posible aparición de condensación en las partes frías y aceleración de la oxidación.

  • Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

  • Se aconseja realizar la medición de la resistencia del aislamiento (rigidez dieléctrica) cada cinco años.

Ninguna recomendación en particular

>85 %

  • Nivel de humedad relativa propio normalmente de zonas tropicales y de algunas fábricas (por ejemplo, las fábricas de celulosa).

  • Mayor riesgo de condensación y de óxido debido a dificultades para desconectar los dispositivos, riesgo de no poder abrir ni cerrar.

  • Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

  • Inspeccione para determinar la presencia de óxido en las partes metálicas.

  • La medición de aislamiento es obligatoria cada dos años.

Instale resistencias calefactoras en el panel de conmutación.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?