DOCA0099ES-05

Influencia de la interrupción de las corrientes en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Interrupción de las corrientes

Influencia

Representación

Consecuencias

Desgaste de los contactos fijos y móviles

Deterioro de los contactos

Por encima del límite de resistencia eléctrica, la temperatura del dispositivo aumenta debido a una mayor resistencia de contacto y a una disminución de la presión de los contactos.

Desgaste de las cámaras de corte (materiales de aislamiento, separadores)

Deterioro del aislamiento

Por encima del límite de resistencia eléctrica, el aislamiento (entrada/salida y entre fases) se reduce, lo que da como resultado una disminución del aislamiento del dispositivo.

En este caso, no se puede garantizar la seguridad de las personas.

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según la interrupción de las corrientes:

Umbrales

Descripción

I/In ≤0,4

Este nivel de interrupción de corriente corresponde a la duración mecánica (consulte Resistencia mecánica).

I/In ≤0,8

Este nivel de interrupción de corriente corresponde a aproximadamente el 125 % de la duración mecánica.

I/In

Este nivel de interrupción de corriente corresponde a la duración eléctrica a la tensión especificada (consulte Resistencia eléctrica).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?