DOCA0099ES-05

Influencia de las vibraciones en el envejecimiento

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Vibraciones

Influencia

Representación

Consecuencias

Deterioro prematuro de las superficies de contacto (clústeres y contactos principales)

No identificable

Mayor aumento de la temperatura del dispositivo

Aflojamiento de los ensamblados atornillados

No identificable

Aumento del juego mecánico

Desgaste de las partes mecánicas

No identificable

Rotura de los muelles resorte. Aumento del juego mecánico entre las piezas.

Aparición de vibrocorrosión en las conexiones auxiliares

No identificable

Información errónea o interrupción de la continuidad de los datos o de la alimentación eléctrica, aumento de temperatura excesivo

Rotura de los conectores de los componentes electrónicos grandes (por ejemplo, los condensadores grandes)

No identificable

Posible fallo de la función de protección

Recomendaciones

En la siguiente tabla se definen las recomendaciones de mantenimiento e instalación según las vibraciones:

Umbrales (g)

Descripción

Recomendaciones de mantenimiento

Recomendaciones de instalación

≤0,2 g

Condición normal, sin impacto sobre la vida útil.

Implemente el programa Intermedio.

Ninguna recomendación en particular

De 0,2 g a 0,5 g

Vida útil reducida.

Lleve a cabo comprobaciones periódicas con más frecuencia.

Ninguna recomendación en particular

De 0,5 g a 0,7 g

Aumento importante de las incidencias.

Instale el equipo en un cojinete de montaje de goma

≥0,7 g

Prohibido para los dispositivos estándar

Utilice dispositivos especiales

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?