DOCA0099FR-05

Influence des vibrations sur le vieillissement

@TW: used in Maintenance Guides: DOCA0305 (MTZ with Mic Act), DOCA0099 (MTZ with Mic X), LVPED508016 (NT/NW)

Vibrations

Influence

Aspect

Conséquences

Dégradation prématurée des surfaces de contact (contacts de puissance et pinces d'embrochage)

Non identifiable

Augmentation de l'échauffement de l'appareil

Desserrage des assemblages vissés

Non identifiable

Augmentation des jeux mécaniques

Usure des pièces mécaniques

Non identifiable

Casse des boucles de ressort Augmentation des jeux entre pièces mécaniques

Apparition de corrosion de contact au niveau de la connectique auxiliaire

Non identifiable

Information erronée ou perte de continuité d'info ou d'alimentation, échauffement excessif

Rupture de pattes au niveau des composants électroniques massifs (ex : grosse capacité)

Non identifiable

Risque de défaillance de la protection

Recommandations

Les recommandations de maintenance et d'installation en fonction des vibrations sont indiquées dans le tableau suivant :

Seuils (g)

Description

Recommandations de maintenance

Recommandations d'installation

≤ 0,2 g

Condition normale, pas d'incidence sur la durée de vie

Mettre en oeuvre le programme Intermédiaire.

Aucune recommandation particulière

0,2 g à 0,5 g

Durée de vie réduite

Effectuer des contrôles périodiques plus fréquents.

Aucune recommandation particulière

0,5 g à 0,7 g

Accroissement sensible des incidents

Placer l’appareillage sur un absorbeur de chocs

≥ 0,7 g

Interdit pour les appareils standards

Prévoir des appareils spéciaux

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?