Maintenance du mécanisme d'armement
Fonctions
Le mécanisme d'armement permet de fermer les contacts de puissance.
Facteurs de dégradation
Les facteurs susceptibles d'entraîner une dégradation du mécanisme d'armement sont les suivants :
-
Environnement poussiéreux ou sale
-
Chocs
-
Atmosphère corrosive
-
Périodes d'inactivité prolongées
Dangers potentiels
Une maintenance régulière du mécanisme d'armement peut permettre d'éviter les risques potentiels et leurs conséquences décrits dans le tableau suivant.
Danger |
Conséquence |
|
---|---|---|
Blessure physique |
Dommages matériels |
|
Mécanisme d'armement bloqué. |
– |
Mécanisme bloqué |
Action préventive
Le tableau suivant répertorie les procédures de maintenance préventive à appliquer pour préserver le mécanisme d'armement.
Programme de maintenance |
Action préventive |
Procédure |
---|---|---|
Maintenance préventive de routine utilisateur |
Actionner l'appareil manuellement et électriquement. |
Mécanisme NII_Z_1 |
Armer électriquement l'appareil à l'aide d'un motoréducteur MCH. |
Mécanisme NII_Z_2 |
|
Vérifier la fermeture complète des pôles de l'appareil. |
Mécanisme NII_Z_3 |
|
Maintenance préventive intermédiaire utilisateur |
Vérifier le temps d'armement par le motoréducteur MCH à 0,85 Un. |
Mécanisme NIII_Z_1 |
Vérifier l’état général du mécanisme. |
Mécanisme NIII_Z_2 |
|
Maintenance préventive constructeur |
Vérifier les forces d’ouverture et de fermeture. |
Contactez votre technicien de maintenance Schneider Electric. |
Nettoyer et regraisser le mécanisme. |
Pour plus d'informations, consulter la section Programmes de maintenance préventive.