Installation du bloc d’alimentation
Suivre ces instructions pour installer le bloc d’alimentation sur un panneau de distribution NF. L’installation est illustrée dans Bloc d’alimentation sur panneaux de distribution standard et de largeur de colonne.
![]() |
---|
Risque d’électrocution, d’explosion
ou d’arc électrique
Le fait de ne pas suivre ces instructions entrainera des blessures graves, voire mortelles.
|
AVERTISSEMENT :Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, notamment des composés de nickel, reconnus par l’État de Californie comme étant cancérigène, et du bisphénol A (BPA), reconnu par l’État de Californie comme pouvant causer des malformations congénitales ou d’autres troubles de l'appareil reproducteur. Pour plus d’informations, voir www.P65Warnings.ca.gov. |
-
Débrancher toutes les sources d’alimentation du panneau de distribution.
-
Retirer le couvercle du panneau de distribution et le panneau isolant. Vérifier que l’alimentation est coupée à l’aide d’un dispositif de détection de tension correctement calibré.
-
Insérer les connecteurs de barre-bus du bloc d’alimentation dans les connexions de barre-bus verticale sur la barre-bus de commande gauche (voir la figure 1).
REMARQUE: Si un panneau de distribution NF standard est utilisé, le bloc d’alimentation est installé en haut de la barre-bus de commande gauche. Si un panneau de largeur de colonne est utilisé, le bloc d’alimentation est installé en bas du panneau de distribution (voir Bloc d’alimentation sur panneaux de distribution standard et de largeur de colonne). -
Pousser le bloc d’alimentation sur la barre-bus de commande jusqu’à ce que les pieds de montage s’emboîtent sur le rail de montage du panneau de distribution.
REMARQUE: Le fil d’alimentation rouge est uniquement disponible sur les blocs d’alimentation NF120PSG3L, NF240PSG3L et NF277PSG3L. -
Une fois le bloc d’alimentation installé, la borne de ligne est alignée avec le trou de la barre-bus intérieure du panneau de distribution. À l’aide d’un tournevis, fixer la borne de ligne en serrant la vis à 20–30 lb-po (2,3 N·m).
-
Connecter le fil de neutre blanc du bloc d’alimentation à l’ensemble de barre de neutre du panneau de distribution.
-
Pour installer le bloc d’alimentation NF120PSG3L, NF240PSG3L ou NF277PSG3, connecter le fil rouge à la source d’alimentation externe et le fil de neutre blanc à l’ensemble de barre de neutre du panneau de distribution. Le côté neutre de la source d’alimentation à distance de l’ensemble de barre de neutre du panneau de distribution doit également être connecté.