63249-402-200 Rév. 04

Terminer l’installation

  1. Confirmer que le bloc d’alimentation est correctement installé en vérifiant si les voyants CL1 et CL2 sont allumés. S’ils sont allumés, le bloc d’alimentation a été correctement installé.

  2. Pour permettre au bloc d’alimentation de faire saillie de l’écran isolant du panneau de distribution, retirer les languettes de l’écran isolant correspondant à la position du bloc d’alimentation.

  3. Procéder à l’installation des autres composants du panneau de distribution conformément aux fiches d’instructions associées. Une fois l’installation terminée, remettre en place l’écran isolant et le couvercle du panneau de distribution, puis mettre le système Powerlink sous tension.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?