63249-402-200 Rév. 04

Connexion à un contrôleur

Suivre ces instructions pour connecter le bloc d’alimentation au contrôleur. Le processus est illustré dans Connexion au contrôleur.

  1. Installer le contrôleur conformément à la fiche d’instructions fournie avec le contrôleur.

  2. Insérer le connecteur du bloc d’alimentation dans la connexion d’alimentation du contrôleur (voir Connexion au contrôleur).

    REMARQUE: Si un panneau de distribution NF de largeur de colonne est utilisé, le câble de contrôleur de largeur de colonne NFCWG3 est nécessaire pour connecter le bloc d’alimentation au contrôleur.

    Connexion au contrôleur

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?