Instalación de la fuente de alimentación
Siga estas instrucciones para instalar la fuente de alimentación en un panel NF. La instalación se ilustra en Fuentes de alimentación en paneles estándar y de ancho de columna.
![]() |
---|
peligro de descarga eléctrica, explosión o
arco eléctrico
El incumplimiento de estas instrucciones tendrá como resultado la muerte o lesiones
graves.
|
ADVERTENCIA: Este producto puede exponerlo a químicos, incluidos compuestos de níquel, que son reconocidos por el estado de California como causantes de cáncer, y Bisfenol A (BPA), que es conocido por el estado de California como causante de defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Para obtener más información, visite www.P65Warnings.ca.gov. |
-
Desconecte toda la alimentación del panel.
-
Quite la cubierta del panel y el frente muerto. Verifique que el equipo esté desenergizado usando un dispositivo detector de tensión de valor nominal adecuado.
-
Inserte los conectores de las barras de la fuente de alimentación en las conexiones de las barras verticales de la barra de control izquierda (vea la figura 1).
NOTA: Si se utiliza un panel de alumbrado NF estándar, la fuente de alimentación se instala en la parte superior de la barra de control izquierda. Si se utiliza un panel de ancho de columna, la fuente de alimentación se instala en la parte inferior del panel (consulte Fuentes de alimentación en paneles estándar y de ancho de columna). -
Empuje la fuente de alimentación sobre la barra de control hasta que las patas de montaje encajen en el riel de montaje del panel.
NOTA: El cable rojo de alimentación solo está disponible en fuentes de alimentación NF120PSG3L, NF240PSG3L y NF277PSG3L. -
Después de instalar la fuente de alimentación, la terminal de línea se alineará con el orificio de la barra de distribución interior del panel. Utilice un destornillador para asegurar la terminal de línea apretando el tornillo de 20 a 30 lb-pulg. (2.3 N•m).
-
Conecte el cable blanco neutro de la fuente de alimentación al ensamble de la barra del neutro del panel.
-
Al instalar la fuente de alimentación NF120PSG3L, NF240PSG3L o NF277PSG3, conecte el cable rojo a la fuente de alimentación externa y el cable blanco neutro al ensamble de la barra del neutro del panel. El lado neutro de la fuente de alimentación remota al ensamble de barra del neutro del panel también debe estar conectado.