63249-402-200 Rév. 04

Connexion à un sous-réseau

Si le panneau de distribution NF fait partie d’un sous-réseau, suivre les instructions ci-dessous pour connecter le connecteur de sous-réseau au bloc d’alimentation.

REMARQUE: Les blocs d’alimentation Powerlink peuvent également être installés sur des contrôleurs à distance Powerlink. Voir 80043-870-01 pour plus d’informations.

  1. À l’aide du câble de sous-réseau à quatre fils de calibre 18 AWG (câble General 236100, Belden 27326 ou l’équivalent) depuis le réseau principal, insérer un des fils de couleur dans la première borne de la fiche du connecteur de sous-réseau.

    REMARQUE: Si la connexion à un ou plusieurs panneaux de distribution secondaires doit être établie, se reporter à la fiche d’installation et de câblage du sélecteur d’adresses secondaire.

    Installation du fil du connecteur de sous-réseau

  2. Une fois le fil en place, fixer la borne en serrant la vis à 5 lb-po (0,6 N·m).

  3. Suivre la même procédure que ci-dessus pour fixer les fils aux trois autres bornes A, – et + (voir la figure 4).

    REMARQUE: Il est important d’utiliser la même couleur de fil pour tous les connecteurs de sous-réseau. Par exemple, si un fil bleu est inséré dans la première borne du premier connecteur de sous-réseau, le fil bleu doit être inséré dans la première borne de tous les autres connecteurs de sous-réseau.
  4. Insérer le connecteur de sous-réseau dans la connexion correspondante à gauche du bloc d’alimentation (voir la figure 5).

    Connexion du connecteur de sous-réseau au bloc d’alimentation

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?