63249-402-200 Rév. 04

Introduction

Ces directives expliquent comment installer le bloc d’alimentation Powerlink, qui est utilisé pour fournir la tension nécessaire au fonctionnement des disjoncteurs à commande à distance ECB, des contrôleurs Powerlink et des barres-bus de commande Powerlink.

Le bloc d’alimentation s’installe dans un panneau de distribution NF par connexion du bloc d’alimentation, qui se monte comme un disjoncteur standard, à la barre-bus intérieure. Il existe deux types de bloc d’alimentation. Le premier est destiné à une connexion directe au panneau. L’alimentation principale doit être connectée au rail de montage intérieur du panneau de distribution, en fixant le fil neutre blanc au neutre du panneau de distribution. Le second type est destiné à être connecté à une source d’alimentation CA distante. Les deux sont disponibles en trois tensions nominales (voir le tableau 1). *

Numéros de catalogue des blocs alimentations et valeurs nominales de tension

Bloc d’alimentation (barre-bus de panneau de distribution sous tension) Bloc d’alimentation (alimentation externe) Tension nominale
(± 10 %)
Tension du système

NF120PSG3

NF120PSG3L

110–120 V CA 50/60 Hz 120/240 V CA
208Y / 120 V CA

NF240PSG3

NF240PSG3L

220–240 V CA 50/60 Hz 380Y / 220 V CA
415Y / 240 V CA

NF277PSG3

NF277PSG3L

277 V CA 50/60 Hz 480Y / 277 V CA

Deux voyants sont situés sur le bloc d’alimentation et marqués CL1 et CL2. Le voyant CL1 représente l’alimentation de classe 1 fournie à la barre-bus de commande, tandis que le voyant CL2 représente l’alimentation de classe 2 fournie au contrôleur et aux équipements connectés au contrôleur.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?