Introducción
Este boletín explica cómo instalar la fuente de alimentación Powerlink, que se utiliza para proporcionar tensión para operar interruptores automáticos ECB operados a distancia, controladores Powerlink y barras de control Powerlink.
La fuente de alimentación se instala en un tablero NF conectando la fuente de alimentación, que se monta como un interruptor automático estándar, en la barra interior. Existen dos tipos diferentes de fuentes de alimentación. El primer tipo está diseñado para conectarla directamente al panel. La energía primaria se suministra conectándola al riel de montaje interior del tablero y asegurando el cable blanco del neutro al neutro del panel. El segundo tipo está diseñado para conectarla a una fuente de alimentación de CA remota. Ambos están disponibles en tres tensiones nominales diferentes (vea la tabla 1). *
Números de catálogo y tensiones nominales de la fuente de alimentación
Fuente de alimentación (alimentación de la barra del panel) | Fuente de alimentación (con alimentación externa) | Tensión nominal (+/- 10%) |
Tensión del sistema |
---|---|---|---|
110–120 VCA 50/60 Hz | 120/240 VCA | ||
208Y/120 VCA | |||
220–240 VCA 50/60 Hz | 380Y/220 VCA | ||
415Y/240 VCA | |||
277 VCA 50/60 Hz | 480Y/277 VCA |
En la fuente de alimentación hay dos LED con las etiquetas CL1 y CL2. El LED CL1 representa la alimentación de clase 1 suministrada a las barras de control, mientras que el LED CL2 representa la alimentación de clase 2 suministrada al controlador y a todos los dispositivos conectados al controlador.