63249-402-200 Rev. 04

Conexión a una subred

Si el tablero NF forma parte de una subred, siga estas instrucciones para conectar el conector de subred a la fuente de alimentación.

NOTA: Las fuentes de alimentación Powerlink también se pueden instalar en los controladores de montaje remoto Powerlink. Consulte el documento 80043-870-01 para obtener más información.

  1. Inserte uno de los cables de color en la primera terminal del enchufe del conector de subred utilizando el cable de subred de cuatro hilos de 18 AWG (General Cable 236100, Belden 27326 o equivalente) de la red principal.

    NOTA: Si va a conectar uno o más tableros secundarios, consulte la hoja de instrucciones de instalación y cableado para obtener el selector de dirección secundaria.

    Instalación del cable del conector de subred

  2. Una vez que el cable esté colocado, asegure la terminal apretando el tornillo a 5 lb-pulg (0.6 N•m).

  3. Siguiendo el mismo proceso que se describe arriba, asegure los cables en las tres terminales restantes A, – y + (vea la figura 4).

    NOTA: Es importante utilizar la misma secuencia de colores de cable para todos los conectores de subred. Por ejemplo, si se inserta un cable azul en la primera terminal del conector de la primera subred, el cable azul debe insertarse en la primera terminal de todos los conectores de subred adicionales.
  4. Empuje el conector de subred a la conexión de acoplamiento del lado izquierdo de la fuente de alimentación (vea la figura 5).

    Conexión del conector de subred a la fuente de alimentación

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?