63249-402-200 Rev. 04

Conexión a un controlador

Siga estas instrucciones para conectar la fuente de alimentación al controlador. El proceso se ilustra en Conexión al controlador.

  1. Instale el controlador de acuerdo con la hoja de instrucciones provista con el controlador.

  2. Empuje el conector de la fuente de alimentación en la conexión de alimentación del controlador (vea Conexión al controlador).

    NOTA: Si se utiliza un tablero NF de ancho de columna, el cable del controlador de ancho de columna NFCWG3 es necesario para conectar la fuente de alimentación y el controlador.

    Conexión al controlador

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?