63249-402-200 Rev. 04

Completar la instalación

  1. Verifique que la fuente de alimentación esté instalada correctamente observando si los LED CL1 y CL2 están encendidos. Si están encendidos, la fuente de alimentación se instaló correctamente.

  2. Para que la fuente de alimentación sobresalga por el frente muerto del tablero, quite los rectángulos extraíbles del frente muerto que corresponden a la posición de la fuente de alimentación.

  3. Continúe con la instalación de otros componentes del tablero de acuerdo con las hojas de instrucciones correspondientes. Cuando haya terminado con la instalación, vuelva a colocar el frente muerto y la cubierta del tablero y encienda el sistema Powerlink.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?