Konfiguration der automatischen Zurücksetzung
Mit der Funktion „Auto Reset“ kann der Benutzer die Energie- und Mittelwertparameter an einem vorprogrammierten Tag und Monat (DD/MM) zurücksetzen. Es können monatliche Rücksetztermine für 12 Monate konfiguriert werden.
Wenn die automatische Zurücksetzung für Energie und maximaler Mittelwert am konfigurierten Tag und Monat (DD/MM) durchgeführt wird, werden die Energieparameter kWh, kWh1, kWh2, kWh3, kVARh, kVARh1, kVARh2, kVARh3, kVAh, kVAh1, kVAh2, kVAh3 [Del, Rec, D-R, D+R]) in die ALTEN Register übertragen. Sowohl der Energie- als auch der maximale Mittelwert werden auf 0 zurückgesetzt. Wenn der Energiewert gelöscht wird, wird der maximale Mittelwert ebenfalls automatisch gelöscht.
Wenn die automatische Zurücksetzung für Energie und maximaler Mittelwert am konfigurierten Tag und Monat (DD/MM) durchgeführt wird, werden die Energieparameter (kWh, kVARh, kVAh [Del, Rec, D-R, D+R]) in die ALTEN Register übertragen. Sowohl der Energie- als auch der maximale Mittelwert werden auf 0 zurückgesetzt. Wenn der Energiewert gelöscht wird, wird der maximale Mittelwert ebenfalls automatisch gelöscht.
Die Parameter „Auto Reset for Energy“ und „Maximum Demand“ können nur über die Kommunikationsschnittstelle konfiguriert werden.