Grundeinrichtungsparameter über das Display konfigurieren
Die richtige Konfiguration der Grundeinrichtungsparameter des Messgeräts ist wichtig für genaue Messungen und Berechnungen. Auf dem Bildschirm „Basic Setup“ legen Sie das Stromversorgungsnetz fest, das vom Messgerät überwacht wird.
Wenn Standardalarme (1-Sek) konfiguriert wurden, und Sie nehmen danach Änderungen an der Grundeinrichtung des Messgeräts vor, werden alle Alarme deaktiviert, um eine unerwünschte Alarmauslösung zu verhindern.
| HINWEIS |
|---|
|
NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSER GERÄTEBETRIEB
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Sachschäden zur Folge haben.
|
- Navigieren Sie zu .
- Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
- Navigieren Sie zu .
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
- Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
- Drücken Sie auf Yes, um die
Änderungen zu speichern.
Grundeinrichtungsparameter, die über das Display aufrufbar sind
Werte
Beschreibung
Power System
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes (Leistungswandler) aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist.
1PH2W LN Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral 1PH2W LL Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase 1PH3W LL with N Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter 3PH3W Dlt Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet 3PH3W Dlt Crnr Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet 3PH3W Wye Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH3W Wye Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH3W Wye Res Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Wye Ungnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH4W Wye Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH4W Wye Res Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet VT Connect Wählen Sie die Anzahl der Spannungswandler (SPW) aus, die am Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.
Direct Con Direktanschluss, keine Spannungswandler verwendet 2VT 2 Spannungswandler 3VT 3 Spannungswandler VT Primary (V) 1 bis 1.000.000 Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein. VT Secondary (V) 100, 110, 115, 120 Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein. CT on Terminal Geben Sie an, wie viele Stromwandler (STW) am Messgerät angeschlossen werden und an welche Klemmen sie angeschlossen werden.
I1 1 STW angeschlossen an Klemme I1 I2 1 STW angeschlossen an Klemme I2 I3 1 STW angeschlossen an Klemme I3 I1, I2 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I2 I2, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I2 und I3 I1, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I3 I1, I2, I3 3 STW angeschlossen an Klemme I1, I2 und I3 CT Primary (A) 1 bis 32767 Geben Sie den Primär-STW-Wert in Ampere ein. CT Secondary (A) 1, 5 Geben Sie den Sekundär-STW-Wert in Ampere ein. Sys Frequency (Hz) 50, 60 Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus. Phase Rotation ABC, CBA Wählen Sie die Phasendrehrichtung des 3-Phasen-Systems aus. A.Suppression Das ist der Mindeststrom, bei dem das Messgerät in Betrieb genommen wird. Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass es die Messung des induzierten/zusätzlichen Laststroms im Stromkreis ignoriert.
5 bis 99 Wählen Sie den Schwellenstrom (Unterdrückungsstrom) in mA aus. HINWEIS: Der Standard-Unterdrückungsstrom beträgt 5 mA.CT Sequence * Wählen Sie die Stromwandlersequenz passend zur Verbindung mit dem Messgerät aus.
HINWEIS: Der Standardwert der Stromwandlersequenz ist „I1 I2 I3“.*I1, I2, I3 3 STW in Reihe an Klemme I1, I2 und I3 angeschlossen I3, I2, I1 3 STW in Reihe an Klemme I3, I2 und I1 angeschlossen I3, I1, I2 3 STW in Reihe an Klemme I3, I1 und I2 angeschlossen I2, I3, I1 3 STW in Reihe an Klemme I2, I3 und I1 angeschlossen I2, I1, I3 3 STW in Reihe an Klemme I2, I1 und I3 angeschlossen I1, I3, I2 3 STW in Reihe an Klemme I1, I3 und I2 angeschlossen CT Polarity Correction * Wählen Sie den Stromwandler aus, dessen Polarität umgekehrt ist.
HINWEIS: Der Standardwert für die Stromwandler-Polaritätskorrektur ist „None“.*None Keine der Stromwandlerpolaritäten ist umgekehrt. I1 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I1 angeschlossenen Stromwandlers. I2 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I2 angeschlossenen Stromwandlers. I3 Umgekehrte Polarität für den an Klemme I3 angeschlossenen Stromwandlers. I1, I2 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1 und I2 angeschlossenen Stromwandlers. I2, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I2 und I3 angeschlossenen Stromwandlers. I1, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1 und I3 angeschlossenen Stromwandlers. I1, I2, I3 Umgekehrte Polarität für den an die Klemmen I1, I2 und I3 angeschlossenen Stromwandlers. Grundeinrichtungsparameter, die über das Display aufrufbar sind
Werte
Beschreibung
Power System
Wählen Sie die Art des Stromversorgungsnetzes (Leistungswandler) aus, an dem das Messgerät angeschlossen ist.
1PH2W LN Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Neutral 1PH2W LL Einphasig, 2-Leiter-System, Phase/Phase 1PH3W LL with N Einphasig, 3-Leiter-System, Phase/Phase mit Neutralleiter 3PH3W Dlt Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, nicht geerdet 3PH3W Dlt Crnr Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Dreiecksschaltung, starr geerdet 3PH3W Wye Ungnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH3W Wye Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH3W Wye Res Gnd Dreiphasig, 3-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet 3PH4W Opn Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, offene Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Dlt Ctr Tp Dreiphasig, 4-Leiter-System, Dreiecksschaltung, mit Mittelabgriff 3PH4W Wye Ungnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, nicht geerdet 3PH4W Wye Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, geerdet 3PH4W Wye Res Gnd Dreiphasig, 4-Leiter-System, Sternschaltung, widerstandsgeerdet VT Connect Wählen Sie die Anzahl der Spannungswandler (SPW) aus, die am Stromversorgungsnetz angeschlossen sind.
Direct Con Direktanschluss, keine Spannungswandler verwendet 2VT 2 Spannungswandler 3VT 3 Spannungswandler VT Primary (V) 1 bis 1.000.000 Geben Sie den Primär-SPW-Wert in Volt ein. VT Secondary (V) 100, 110, 115, 120 Geben Sie den Sekundär-SPW-Wert in Volt ein. CT on Terminal Geben Sie an, wie viele Stromwandler (STW) am Messgerät angeschlossen werden und an welche Klemmen sie angeschlossen werden.
I1 1 STW angeschlossen an Klemme I1 I2 1 STW angeschlossen an Klemme I2 I3 1 STW angeschlossen an Klemme I3 I1, I2 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I2 I2, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I2 und I3 I1, I3 2 STW angeschlossen an Klemme I1 und I3 I1, I2, I3 3 STW angeschlossen an Klemme I1, I2 und I3 CT Primary (A) 60 bis 1250 A
Wird automatisch erkannt und konfiguriert.
Sys Frequency (Hz) 50, 60 Wählen Sie die Frequenz des Stromversorgungsnetzes in Hz aus. Phase Rotation I1I2I3, I3I2I1
Wählen Sie die Phasendrehrichtung des 3-Phasen-Systems aus. Phase Polarity Informationen zur Phasenpolarität finden Sie unter „MMS“.
A.Suppression Das ist der Mindeststrom, bei dem das Messgerät in Betrieb genommen wird. Das Messgerät kann so konfiguriert werden, dass es die Messung des induzierten/zusätzlichen Laststroms im Stromkreis ignoriert.
5 bis 99 Wählen Sie den Schwellenstrom (Unterdrückungsstrom) in mA aus. HINWEIS: Der Standard-Unterdrückungsstrom beträgt 5 mA.