Momentaufnahme-Einstellung

  1. Navigieren Sie zu Maint > Setup.
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
  3. Navigieren Sie zu Snap.
  4. Drücken Sie auf Snap. Der Bildschirm „SnapShot“ wird angezeigt.
  5. Drücken Sie auf Edit , um die Momentaufnahme-Zeit im Format „HH:MM“ auszuwählen.
  6. Drücken Sie auf +, um die aktive Ziffer zu erhöhen und eine Zahl zwischen 0 und 9 auszuwählen.
  7. Drücken Sie auf ◄ , um das ausgewählte Zeichen einzugeben und zum nächsten Zeichen nach links zu wechseln.
  8. Setzen Sie diesen Vorgang fort, bis alle Werte ausgewählt sind, und drücken Sie anschließend auf OK, um die Uhrzeit zu speichern.
    • Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu übernehmen und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

    • Drücken Sie auf No, um die vorhandene Konfiguration beizubehalten und zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?