Regionaleinstellungen einrichten

Sie können die Regionaleinstellungen ändern, um die Bildschirme des Messgeräts zu lokalisieren und die Daten in einer anderen Sprache sowie gemäß den zugehörigen Normen und Konventionen anzuzeigen.
HINWEIS: Um eine andere Sprache als die im Einrichtungsparameter „Language“ aufgelisteten Sprachen anzeigen zu können, müssen Sie die entsprechende Sprachdatei für das Messgerät über das Firmware-Aktualisierungsverfahren herunterladen.
  1. Navigieren Sie zu Maint > Setup.
  2. Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
  3. Navigieren Sie zu HMI > Region.
  4. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
  5. Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
  6. Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
  7. Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Aufwärtspfeil.
  8. Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.

    Regionaleinstellungen, die über das Display aufrufbar sind

    Parameter

    Werte

    Beschreibung

    Language English US, French, Spanish, German, Portuguese, Chinese, Russian und Turkish Wählen Sie die Sprache aus, die das Messgerät anzeigen soll.
    Date Format MM/DD/YY, YY/MM/DD, DD/MM/YY Stellen Sie ein, wie das Datum angezeigt werden soll, z. B. Monat/Tag/Jahr.
    Time Format 24Hr, AM/PM Stellen Sie ein, wie die Uhrzeit angezeigt werden soll, z. B. 17:00:00 oder 5:00:00 PM.
    HMI Mode IEC, IEEE Wählen Sie die Standardkonvention aus, die für die Anzeige von Menünamen oder Messgerätdaten verwendet werden soll.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?