Bildschirmkennwörter einrichten
Diese Konfiguration kann nur über das Front-Bedienfeld durchgeführt werden. Die werkseitige Voreinstellung für alle Kennwörter ist „0“ (null):
- Navigieren Sie zu .
- Geben Sie das Einrichtungspasswort (Voreinstellung ist „0“) ein und drücken Sie dann auf OK.
- Navigieren Sie zu .
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den zu ändernden
Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit.
Parameter Werte
Beschreibung
Setup 0000–9999 Legt das Kennwort für den Zugriff auf die Einrichtungsbildschirme des Messgeräts fest („Maint“ > „Setup“). Energy Resets 0000–9999 Legt das Kennwort für die Zurücksetzung der kumulierten Energiewerte des Messgeräts fest. Demand Resets 0000–9999 Legt das Kennwort für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Spitzenmittelwerte fest. Min/Max Resets 0000–9999 Legt das Kennwort für die Zurücksetzung der im Messgerät aufgezeichneten Minimal- und Maximalwerte fest. - Ändern Sie den Parameter nach Bedarf und drücken Sie auf OK.
- Verschieben Sie den Cursor, so dass er auf den nächsten zu ändernden Parameter zeigt, und drücken Sie auf Edit. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen vor und drücken Sie auf OK.
- Zum Verlassen des Menüs drücken Sie den Aufwärtspfeil.
- Drücken Sie auf Yes, um die Änderungen zu speichern.