启用/禁用通讯协议

禁用不必要的和不使用的通信协议(例如 BACnet/IP)可以减少攻击面。更改端口号默认值会降低使用的可预测性。

使用显示屏配置 BACnet/IP 设置

有关如何使用显示屏在设备上启用/禁用 BACnet/IP 配置的说明,请参阅使用显示屏配置 BACnet/IP 设置

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?