单元报警设置参数

根据需要对单元报警设置参数进行配置。

ION Setup 控件如括号中所示。

设置 选项或范围 说明
Enable “Yes”(选中)或“No”(清除) 此设置将启用或禁用报警。
优先级 高、中、低、无 此选项设置报警的优先级和通知选项。

选择数字输出(输出)

选择继电器(输出)

数字输出 D1

数字输出 D2

数字输出 D1和D2

继电器 R1

继电器 R2

继电器 R1+R2

选择触发报警时要控制的输出。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?