使用显示屏设置报警

您可以使用显示器来创建和设置标准(1 秒)、单元和数字报警。

建议您使用 ION Setup 配置标准(1 秒)报警。ION Setup支持更高的分辨率,使您能够在为特定测量设置触发设定值和恢复设定值时指定多个小数位。

  1. 导航至报警设置菜单屏幕,并选择要设置的报警。
  2. 按照不同的报警设置部分中的说明,配置设置参数。
    注: 如果使用 ION Setup 编程为标准(1 秒)报警设定了小数值,请勿使用测量仪显示屏对任何报警参数进行后续更改(包括启用∕禁用),因为这样做会导致删除先前通过 ION Setup 编程设定的所有小数值。
  3. 提示时单击,将所做的更改保存至测量仪。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?