使用显示屏确认高优先级报警

你可以使用测量仪显示屏来确认高优先级报警。
**这是否准确?只适用于高优先级报警吗?
  1. 导航至 Alarm > Unack
  2. 选择要确认的报警。
  3. Detail
  4. Ack 以确认报警。
  5. 对其它未确认的报警,请重复上述步骤。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?