使用显示屏查看报警计数器

测量仪将对每次出现的每种报警进行计数和记录。
注: 达到值 9999 之后,报警计数器将翻滚回 0。
  1. 选择 Alarm > Count

    此时将显示 Alarms Counter 屏幕。

  2. 滚动列表,查看每种报警出现的次数。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?