使用 ION Setup 配置报警指示灯

您可以使用 ION Setup 来为报警配置测量仪指示灯。
  1. 打开 ION Setup 并连接至您的测量仪。有关说明,请参见 ION Setup 帮助。
  2. 导航到 I/O configuration > Energy Pulsing
  3. 选择Front Panel LED,然后单击Edit
  4. 将控制模式设置为 Alarm
  5. 单击Send保存更改。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?