使用显示屏来查看激活报警的详情

当报警条件成立(报警 = 开)时,报警将显示在激活的报警屏幕中。

无论优先级如何,这些报警均按出现顺序显示。报警详细信息将显示报警事件的日期和时间、事件类型(例如触发或单元)、检测到报警条件所在的相以及导致发生报警条件的值。

注: 如果报警优先级设置为“无”,则不会提供报警详细信息。

此外,报警详细信息(对于低、中和高优先级报警)也会记录在报警历史记录中。

  1. 导航至报警 > 激活
  2. 选择要查看的报警(最新报警显示在顶部)。
  3. 详情
    注: 对于未确认的高优先级报警,此屏幕中将显示“确认”选项。按确认可确认报警。如果您不想确认报警,请返回到上一屏幕。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?