网络安全概述

本章包含有关产品网络安全的最新信息。调试、维护或处置设备的网络管理员、系统集成商和人员应:

您的设备具有以下安全功能:

  • 使其成为 NERC CIP 兼容设施的一部分。请访问 North American Electric Reliability Corporation(北美电力可靠性公司)网站以了解有关 NERC 可靠性标准的信息。

  • 符合 IEC 62443 国际标准中商业 IT 系统和工业自动化与控制系统 (IACS) 产品的网络安全标准。有关 IEC62443 国际标准的信息,请访问 International Electrotechnical Commission(国际电工委员会)网站。

要交流影响施耐德电气产品的安全主题或解决方案,请访问:http://www.se.com/en/work/support/cybersecurity/vulnerability-policy.jsp

警告
潜在降低系统的可用性、完整性和保密性
  • 更改默认密码以防止对设备设置和信息进行未经授权的访问。
  • 在可能的情况下,禁用未使用的端口/服务和默认帐户,以最大程度地减少恶意入侵的途径。
  • 将联网设备置于多层网络防护下(例如,防火墙、网段及网络入侵检测和保护)
  • 采用网络安全最佳实践(例如︰最低权限、分割责任),以帮助防止未经授权的泄露、丢失或修改数据和日志,或中断服务。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?