固件升级

设备固件升级后 – 安全配置将保持不变,直到更改为止,包括用户名和密码。建议升级后检查安全配置,以分析新功能或已更改的设备功能的特权,并根据公司策略和标准撤销或应用它们。

有关固件升级的信息,请参阅固件升级

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?