处置、再利用、回收

从预期应用环境中移除设备之前,请遵循本文档中的安全处置指南操作。

请按照您的组织描述的设备移除任务要求操作,或与您的网络管理员联系,以便确定负责任的处置方法。

请根据国家的法律法规要求处置设备。一些监管组织包括:

注意
未经授权或意外访问机密数据
  • 将不使用的设备存储在有进出限制或受到监控的位置。
  • 物理销毁停用的设备。
不遵守这些说明可能导致未经授权或意外地访问敏感或安全客户数据。

设备处置

建议物理销毁整个设备。销毁设备有助于防止泄露设备中未删除的数据。

设备再利用

如果将来有可能再次使用设备,则应将其存放在有进出限制或受到监控的位置。

设备回收

请转至 www.se.com 并搜索适用于您的测量仪类型的产品环境概况,以获取有关管理电子废物的说明。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?