诊断信息

诊断屏幕提供进行故障排除所需的测量仪信息、状态和事件数据。

导航至 维护 > 诊断 > 表计 ,以查看测量仪状态的详细信息。

导航到 维护 > 诊断 > 电源 查看控制电源信息。

  • 非 MID/MIR 测量仪型号:电源屏幕显示测量仪断开控制电源的次数,以及上次断开时的日期和时间。

  • MID/MIR 测量仪型号:电源屏幕显示测量仪断开控制电源(辅助电源)的次数,以及上次通电和断开事件及其时标。

导航到 维护 > 诊断 > 相角 查看测量仪正在监控的电力系统的图形表示。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?