电力参数测量仪内存

测量仪使用其非易失性内存来保留数据和测量配置值。

在为电力参数测量仪指定的工作温度范围下,此永久性存储器的预期寿命至少为 45 年。

注: 寿命期望值与工作条件相关,不构成任何明示或暗示的担保。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?