排除故障检查

您可以执行一些检查,以尝试识别测量仪工作存在的潜在问题。

下表介绍了潜在的问题、其可能的原因、您可以执行的检查或每个问题可能的解决方案。参考此表之后,如果您仍不能解决问题,请与您当地的施耐德电气公司销售代表联系以获取帮助。

危险
电击、爆炸或弧光的危险
  • 请穿戴好人员保护设备 (PPE),并遵守电气操作安全规程。请参考 NFPA 70E、CSA Z462 或其他当地标准。
  • 只能由具备资质的人员来安装和维修本设备。
  • 对设备进行操作或者在设备内操作之前,请关闭该装置和将该装置安装在其内的设备的所有电源。
  • 务必使用额定电压值正确的电压感应设备,以确认所有电源均已关闭。
  • 除非经检测确认,否则应假定通信和 I/O 接线为危险的带电设备。
  • 请勿根据测量仪数据确认电源已关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
潜在问题 可能原因 可能解决方案

维护(扳手)图标在电力参数测量仪屏幕上点亮。

当维护(扳手)图标点亮时,表示可能发生了需要引起重视的事件。

转到维护 > 诊断。显示的事件消息会指出该图标点亮的原因。记下这些事件消息,然后致电技术支持部门或联系您当地的销售代表以获取帮助。

电力参数测量仪接上控制电源后显示屏无显示。

电力参数测量仪可能未通电。

显示屏可能已超时。检查电力参数测量仪线路和终端是否通电。检查心跳指示灯是否闪烁。按下按钮来查看显示屏是否超时。

显示的数据不准确或不是您所期望的。

  • 设置值不正确。

  • 电压输入不正确。

  • 电力参数测量仪接线不正确

  • 检查是否已为电力参数测量仪设置参数输入了正确的值(电流互感器及电压互感器额定值、标称频率等)。

  • 检查电力参数测量仪电压输入端子 (1,2,3,4),验证确认存在足够的电压。

  • 检查确认所有电流互感器和电压互感器已正确连接(极性正确)且已正常通电。检查短接终端。请查看安装手册的“接线”一节中建议的扭矩。

远程个人电脑与电力参数测量仪之间无法通信。

  • 电力参数测量仪地址不正确。

  • 电力参数测量仪波特率不正确。

  • 通讯线路未正确连接。

  • 通讯线路未正确终结。

  • 电力参数测量仪的布线状态不正确。

  • 检查确认电力参数测量仪已正确编址。

  • 验证电力参数测量仪的波特率与其通信连接上的所有其他设备的波特率是否一致。

  • 验证电力参数测量仪通信连接。

  • 检查确认多点通讯终端已正确安装。

  • 检查布线状态。请与全球技术支持部门联系以获取帮助。

电能/报警指示灯不工作。

可能已被用户禁用。

确认电能/报警指示灯是否配置正确。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?