使用 DLF3000 升级您的测量仪

使用 DLF3000 升级实用程序(可从 www.se.com 获取)来升级您的测量仪的固件文件。

注: 通过通讯连接进行固件下载的建议波特率为 19200。

开始之前,需从 www.se.com 下载必须的文件:
  • 下载最新版本的 DLF3000,然后安装到计算机上。

  • 下载测量仪固件。

要查看测量仪是否有可用的固件升级,请在 www.se.com 中搜索您的测量仪
  1. 启动 DLF3000。
  2. 单击 Add/Update(添加/更新)。
  3. 导航到存储测量仪固件的文件夹,然后选中固件并单击 Open(打开)。
  4. 单击 Next(下一步)。
  5. 选择要升级的系统,或单击 New(新建)来定义新系统。
  6. 定义通讯连接(单击 Add(添加)来创建新连接或 Configure(配置)来更新现有连接)。
    1. 在文本框中键入名称,以便给通讯连接分配名称,然后从下拉列表(Modbus/TCP 驱动程序或串行驱动程序)选择通讯驱动程序。
    2. 单击 Continue(继续)。

      此时出现对话框,您需要在此提供测量仪的通讯信息。

      • 如果您通过 TCP 使用 Modbus 来升级,请在方框中键入测量仪的 IP 地址。

      • 如果您使用串行连接,输入测量仪连接方式的信息(诸如通讯接线、极性、端口、地址)。

    3. 单击确定
  7. 定义要升级的设备。
    1. 单击 Add(添加)。
    2. 键入设备名称。
    3. 从列表中选择设备类型。
    4. 为与设备(即您在上一步定义的设备)配合使用的通讯连接选择连接名称。
    5. 单击确定
    6. 输入设备地址和协议信息,然后单击 OK(确定)。
  8. 单击 Next(下一步)。
  9. Download Candidate Devices(下载候选设备)窗格中选择设备名称,然后单击向右箭头按钮,将所选名称移至 Download Target Devices(下载目标设备)窗格。
  10. Firmware to(固件)字段中选择测量仪固件。
  11. 单击 Next(下一步)。
  12. 单击 Health Check(运行状况检查),确认测量仪正在进行通讯。

    运行状态显示 Passed(已通过)时,表示通讯成功。

  13. 单击 Next(下一步)。

    固件更新组将显示连接名称、固件版本和状态(应为“Queued”)。组设备列表将显示正在升级的设备。

  14. 单击 Download(下载)。
    注: 此时将显示一条警告消息“Warning: Relays on PowerLogic Metering Devices will be de-energized if selected for download and will remain in this mode until a successful download is completed.Press OK to start the download.”
  15. 单击确定
    • “固件更新组”状态更改为“Active”(活动),然后更新以显示当前的升级进度(以百分比表示完成度)。

    • “组设备列表”状态显示“正在进入下载模式”,并在将固件下载到测量仪时更改为“正在下载”。“预计剩余时间”显示固件下载进度。

    • 您也可以在配有显示屏面板的测量仪中检查进度。测量仪显示屏将显示 “Download in progress” 以及动态增加的 “Percent Complete” 数字(最高 100%)。

    固件升级完成后,“固件更新组”状态显示“完成”(已通过)。“组设备列表”状态显示“下载成功”。
  16. 单击 Finished(完成)。

    要退出下载固件程序,请在提示退出 DLF 时单击 Yes(是)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Was this helpful?