EAV15107-ZH11

使用 ION Setup 配置电能缩放比例

可以使用 ION Setup 配置电能缩放比例。基于缩放比例,电能达到阈值时会发生溢出。
  1. 启动 ION Setup
  2. 连接到您的测量仪。
  3. 打开Energy Scaling屏幕。
  4. 视需要单击Edit以配置Setup参数。
  5. 使用下拉列表选择要为Energy Scaling设置的参数。
    注: 设置Energy Scaling时,如果其阈值小于累积电能,则累积电能将重置为零。
  6. 单击Send,将更改保存至测量仪。

    使用 ION Setup 时可用的Energy Scaling参数

    参数

    数值

    描述

    Auto

    (默认)

    0 至 9.2233 E

    电能值单位会根据累积的电能自动更改,从千到兆、兆到千兆、千兆到兆兆、兆兆到皮塔、皮塔到艾克萨。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 9.2233 E 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Kilo (k)

    0 至 999.99 k

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 999.99 k 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Mega (M)

    0 至 999.99 M

    电能值单位会根据累积的电能自动从千更改为兆。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 999.99 M 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Giga (G)

    0 至 999.99 G

    电能值单位会根据累积的电能自动更改,从千到兆,兆到千兆。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 999.99 G 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Tera (T)

    0 至 999.99 T

    电能值单位会根据累积的电能自动更改,从千到兆,兆到千兆,千兆到兆兆。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 999.99 T 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Peta (P)

    0 至 999.99 P

    电能值单位会根据累积的电能自动更改,从千到兆、兆到千兆、千兆到兆兆、兆兆到皮塔。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 999.99 P 时,所有电能参数都将重置为 0。

    Exa (E)

    0 至 9.2233 E

    电能值单位会根据累积的电能自动更改,从千到兆、兆到千兆、千兆到兆兆、兆兆到皮塔、皮塔到艾克萨。

    当任何一个电能参数(已发送或已接收)超过 9.2233 E 时,所有电能参数都将重置为 0。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?