EAV15107-ZH11

默认数据显示屏

测量仪型号不同,默认数据显示屏也会不同。

摘要屏幕是除了 PM5331 / PM5341 以外的所有型号测量仪的默认屏幕。

摘要屏幕可显示平均电压和电流(V 平均、I 平均)、总功率(P 总)以及电能消耗(E 流出)的实时值。

电力系统屏幕是 PM5331 / PM5341 型号测量仪的默认屏幕。

 

A

累计有功电能(流出 + 流入)

 

B

有效费率

 

C

系统频率

 

D

电力系统设置

 

E

控制电源(辅助电源)中断事件图标

 

F

锁定/解锁图标

     

本页的QR代码

这有帮助吗?