EAV15107-ZH11

菜单树

使用菜单树可导航到您要查看或配置的参数或设置。

1、2 和 3 级测量仪屏幕 - IEEE 标题 [IEC 标题]

下图总结了可用的测量仪屏幕(所示为 IEEE 菜单,括号中的是相应的 IEC 菜单)。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?