EAV15107-ZH11

表计初始化

表计初始化是一个特殊命令,可以清除测量仪已记录的日志数据、计数器和计时器。

完成测量仪配置后,通常需要初始化测量仪,然后才能将它添加到电能管理系统中。

配置好所有测量仪设置参数后,导航到各个测量仪显示屏幕,确认显示的数据有效,然后将测量仪初始化。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?