EAV15107-ZH11

使用显示屏执行全局复位

全复位允许您清除特定类型的所有数据,比如所有电能值或所有最小∕最大值。
  1. 导航到 维护 > 复位
  2. 移动光标指向全复位,然后按选择
  3. 移动光标指向您要复位的参数,然后按复位
    选项 说明
    表计初始化 清除此表所列出的全部数据(电能、需量、最小∕最大值、计数器、日志和计时器)。
    Energies 清除所有累计的电能值(kWh、kVARh、kVAh)。
    需量 清除所有需量寄存器。
    最小∕最大值 清除所有最小值和最大值寄存器。
    报警计数和记录 清除所有报警计数器和报警日志。
    I/O计数和计时器 清除所有 I/O 计数器并复位所有计时器。
  4. 输入复位密码(默认为“0”),然后按确定
  5. 确认复位,或按取消并返回到上一个屏幕。

    要使用 ION Setup 执行复位,请参阅 ION Setup 在线帮助或《 ION Setup device configuration guide》(可从 www.se.com 下载)中的“PM5300 ”主题。

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

这有帮助吗?