EAV15107-ZH10

总功率限值

报警∕电能脉冲指示灯和数字输出能处理的总电能具有限值。

报警/电能 LED 的总功率限值

假设您可输入的最大脉冲常量 (Kmax) 为每 kWh 9,999,999 次脉冲,且报警/电能 LED 的最大脉冲频率为 83 Hz,则报警/电能 LED 的电能脉冲电路系统能够处理的最大总功率(最大 Ptot)为 29.88 瓦特:

  • P 总最大值 = 3600 x (最大脉冲频率) /Kmax= 3600 x 83/9,999,999 = 0.02988 kW

数字输出的总功率限值

假设您可输入的最大脉冲常量 (Kmax) 为每 kWh 9,999,999 次脉冲,且数字输出的最大脉冲频率为 25 Hz,则数字输出的电能脉冲电路系统能处理的最大总功率(最大 Ptot)为 9 瓦特:

  • P 总最大值 = 3600 x (最大脉冲频率) /Kmax= 3600 x 25/9,999,999 = 0.009 kW

本页的QR代码

这有帮助吗?