DOCA0194FR-00

Armoire du système PowerTag

Le système PowerTag est conçu pour être monté dans une armoire basse tension (BT). Il peut être monté aussi bien sur un simple panneau en plastique (un coffret Kaedra, par exemple) que sur un tableau métallique à plusieurs colonnes (non partitionné) (comme les tableaux Okken, BlokSeT et PrismaSeT).

Le système PowerTag peut également être monté dans les armoires fournies par des constructeurs tiers.

Toute partition métallique à l'intérieur de l'armoire affecte la communication sans fil.

Respectez les règles propres à la conception sans fil (reportez-vous à la section Règles de conception génériques) pour obtenir une communication sans fil efficace dans les panneaux ou les tableaux de distribution.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?