DOCA0194FR-00

Définition du plan d'affectation des voies sans fil

Chaque passerelle est définie sur une voie sans fil.

Une voie sans fil a une bande passante limitée qui dépend des éléments suivants :

  • le nombre de passerelles associées et celui de leurs équipements sans fil appariés, et

  • les périodes de communication sans fil définies pour chaque passerelle.

NOTE: Si la bande passante d'une voie dépasse la limite, cela peut perturber la communication sans fil et générer des problèmes de communication dans le système PowerTag.

Les deux objectifs du plan d'affectation des voies sans fil sont les suivants :

  • affecter une voie (11 à 26) à chaque passerelle, en vue d'équilibrer les charges de communication et d'éviter tout problème de communication ;

  • définir deux périodes de communication sans fil :

    • une pour les capteurs d'énergie et les modules de commande, et

    • une pour les capteurs HeatTag.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?