DOCA0194FR-00

Conditions préalables à l'affectation des voies sans fil

Avant de procéder à l'affectation des voies sans fil, vérifiez que les conditions suivantes sont remplies :

  • Le nombre total des systèmes PowerTag de l'architecture est défini.

  • Les panneaux sont préconçus conformément aux règles d'implémentation en armoire (reportez-vous à la section Règles d'implémentation en armoire). Par conséquent, le nombre de passerelles et le nombre d'équipements sans fil par système PowerTag pour chaque type de panneau sont définis.

  • La position physique de chaque panneau dans l'architecture est définie.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?