Procédure d'affectation des voies sans fil
Étape |
Action |
---|---|
1 |
Ajoutez tous les panneaux à la présentation de la zone (respectez scrupuleusement l'échelle de la présentation) et identifiez chaque panneau avec une étiquette. |
2 |
Définissez une légende pour identifier le type de panneau et pour faciliter la création d'associations avec le système PowerTag. |
3 |
Définissez la voie sans fil couverte à l'aide de l'analyse spectrale sans fil (reportez-vous à la Règle WCAP2). |
4 |
Définissez une ou deux voies sans fil réservées à de futures évolutions (reportez-vous à la Règle WCAP3). |
5 |
Définissez une voie sans fil pour chaque passerelle et ses équipements sans fil associés (reportez-vous à la Règle WCAP4). |
6 |
Définissez les périodes de communication sans fil du capteur d'énergie PowerTag, des modules de commande et du capteur HeatTag (reportez-vous à la Règle WCAP5). |