DOCA0194FR-00

Règles du plan d'affectation des voies sans fil

Règle WCAP1 : affectez les voies non contiguës d'un panneau.

Pour affecter les voies non contiguës d'un panneau, respectez les recommandations suivantes :

  • N'utilisez pas la même voie pour plusieurs passerelles dans une armoire.

  • N'utilisez pas une voie contigüe pour une passerelle adjacente dans une armoire.

  • Privilégiez l'utilisation de voies non contigües dans une armoire.

Règle WCAP2 : évitez le chevauchement des voies sélectionnées par d'autres signaux de radiofréquence.

Pour éviter le chevauchement des voies sélectionnées par d'autres signaux de radiofréquence, respectez les recommandations suivantes :

  • N'utilisez pas les voies sélectionnées si elles ont une utilisation connue avant la conception du plan d'affectation des voies sans fil.

  • Vérifiez le comportement du système PowerTag pendant la mise en service sur le site de l'utilisateur final.

Règle WCAP3 : définissez des voies réservées à de futures évolutions.

Pour définir des voies réservées à de futures évolutions, respectez les recommandations suivantes :

  • Définissez deux voies, si le système compte jusqu'à 1 500 équipements sans fil dans un rayon de 20 mètres.

  • Définissez une voie dédiée supplémentaire si un réseau à radiofréquence tiers doit être ajouté en guise de système sans fil.

Règle WCAP4 : définissez les voies disponibles.

Pour définir les voies disponibles, respectez les recommandations suivantes :

  • Utilisez toutes les voies disponibles de façon à équilibrer les passerelles et leurs équipements sans fil appariés.

    Voies disponibles = 16 - voies couvertes - voies réservées

  • Répartissez les voies utilisées uniformément.

  • Priorité 1 : optimisez la distance à la passerelle en utilisant la même voie.

  • Priorité 2 : optimisez la distance à la passerelle en utilisation la voie X et des voies adjacentes – voies X-1 et X+1.

Règle WCAP5 : définissez deux périodes de communication sans fil en fonction du nombre d'équipements sans fil.

Pour définir les valeurs des deux périodes de communication sans fil, respectez les recommandations suivantes :

  • Définissez les mêmes périodes de communication sans fil pour toutes les passerelles de la zone.

  • Jusqu'à 400 équipements sans fil dans un rayon de 20 mètres, définissez les périodes de communication sans fil sur 30 secondes minimum.

  • Jusqu'à 600 équipements sans fil dans un rayon de 20 mètres, définissez les périodes de communication sans fil sur 60 secondes minimum.

  • S'il y a plus de 600 équipements sans fil dans un rayon de 20 mètres, contactez votre représentant Schneider Electric.

Nombre d'équipements sans fil dans un rayon de

20 m

Période minimale de communication sans fil recommandée (Tcom. sans fil)

Jusqu'à 100

5 s

Jusqu'à 200

10 s

Jusqu'à 400

30 s

Jusqu'à 600

60 s

Tcom. sans fil correspond à la période de communication sans fil définie pour le type d'équipement dans la configuration de la passerelle.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?